DOCA0224PT-00

Versão 002.200.008 do firmware

Bugs corrigidos

  • O ID de nó do PROFIBUS definido no DTM não era registrado na interface de rede.

  • A função Tensão a montante não era calibrada pela configuração de tensão para o avatar TeSys no DTM. Essa calibração evitaria os falsos positivos quando um disjuntor a montante estivesse aberto.

  • Recursos de segurança do servidor Web aprimorados.

Novos recursos

  • Modo de controle local opcional, que inclui contatores/entradas de variável de processo (PV), substituição do modo manual e modo bypass adicionado via Módulo de E/S digital (DIOM) para 6 avatares de carga.

  • As bibliotecas de blocos de funções foram atualizadas para o software EcoStruxure™ Machine Expert.

  • A função de avatar customizado foi adicionada para salvar as configurações de avatar customizado para reutilização em bibliotecas individuais do DTM.

  • O comando de redefinição de fábrica foi adicionado para reinicializar o sistema do TeSys island em qualquer um de seus estados operacionais.

  • O guia de mapeamento de portas dinâmicas foi adicionado para facilitar a fiação de módulos de E/S digital e analógica no DTM e na Ferramenta de operação e manutenção (OMT).

  • A lista de permissões de IP foi ativada para tráfego Modbus TCP e EtherNet/IP.

  • Alarmes preditivos (PA) foram adicionados para associar uma variável de processo a um sinal de alarme para enviar um alerta de texto.

  • Um novo registro de pulsação 1098 foi integrado para o protocolo Modbus TCP manual (perda de comunicação).

Problemas conhecidos

Função

Comentário/solução alternativa

A certificação Achilles não é aplicável à versão 002.200.008 do firmware.

A versão anterior do firmware, a 2.1.0.16, com certificação Achilles, está disponível. Não há mudanças importantes que afetem o desempenho quanto à certificação Achilles na versão 2.2.0.8 do firmware. O processo de certificação apenas não foi feito.

Sensor digital PTC (coeficiente de temperatura positiva) como entrada de PV

O sensor digital PTC não funciona corretamente quando configurado como o tipo de entrada para uma entrada de PV.

Use apenas sinais analógicos reais para entradas de PV e o sensor digital PTC para proteção contra superaquecimento do motor.

Incompatibilidade de arquivo GSD (General Station Description)

A interface de rede (TPRBCPFB) entra em estado não operacional devido à incompatibilidade de versões do arquivo GSD.

Recupere a interface de rede com um ciclo de energização e atualize o TIA Portal com o arquivo GSD mais recente.

Endereço MAC

Nenhum endereço MAC impresso na face da interface de rede (TPRBCPFB).

O endereço MAC pode ser localizado no adesivo da parte posterior da interface de rede ou acessado por meio de descoberta de rede.

A interface de rede entrará no estado de evento secundário (não operacional) se o processo de download de firmware for interrompido por perda de comunicação com o PC.

Use apenas o software SoMove para baixar firmware.

Se o dispositivo deixar de responder devido à perda de comunicação durante a atualização do firmware, um ciclo de energização reinicializará a interface de rede, e o download do firmware poderá ser tentado novamente.

Ocorre um alarme de subcorrente quando o motor é desligado.

Quando o motor é desligado, isso resulta em um alarme de subcorrente, se o alarme estiver ativado. Consequentemente, o contador de alarme de subcorrente será mais alto do que o esperado.

A abertura da OMT pelo navegador Google Chrome no dispositivo iPad não baixa os logs do sistema.

NOTA: Esse é um problema conhecido do Apple iOS.

Use outras plataformas, como iPhone, PC, etc., para abrir a OMT.

Se o nome da rede for alterado após a inicialização, o nome da rede usado na resposta do DPWS não será atualizado até o ciclo de energização.

Um ciclo de energização corrige o problema.

NOTA: O nome atualizado da rede é usado em todos os outros protocolos (ou seja, DHCP) imediatamente. O DPWS é o único protocolo afetado.
QR code for this page

Isto foi útil?