DOCA0224RU-00

Версии прошивки 002.200.008

Исправлены ошибки

  • Идентификатор узла PROFIBUS, указанный в DTM, не регистрировался в модуле удаленного подключения.

  • Функция Upstream Voltage (напряжение вышестоящей системы) не калибровалась по параметрам напряжения аватара TeSys в DTM. Калибровка предотвращает ложные положительные срабатывания при разомкнутом автоматическом выключателе вышестоящей системы.

  • Улучшены функции безопасности веб-сервера.

Новые возможности

  • Для 6 аватаров нагрузки через цифровой модуль ввода-вывода (DIOM) добавлен опциональный Локальный режим управления, включающий в себя переключатели/вводы переменной процесса (ПП), ручную блокировку режима и режим байпаса.

  • Обновлены библиотеки функциональных блоков для ПО EcoStruxure™ Machine Expert.

  • Добавлена функция Custom Avatar (пользовательский аватар) для сохранения конфигураций пользовательских аватаров для последующего использования в отдельных библиотеках DTM.

  • Добавлена команда Factory Reset (сброс на заводские настройки) для сброса системы TeSys island из любого рабочего состояния.

  • Добавлено руководство по динамическому распределению портов для упрощения подключения цифровых и аналоговых входов/выходов в DTM и средстве для эксплуатации и обслуживания (OMT).

  • Для трафика Modbus TCP и EtherNet/IP включен список допустимых IP-адресов (IP Allow).

  • Добавлены прогнозные сигналы (PA) для связывания переменной процесса с сигналом и отправки текстового предупреждения.

  • Для ручного протокола Modbus TCP реализован новый регистр 1098 контрольного сигнала (потеря связи).

Известные проблемы

Функция

Примечание/временное решение

Сертификация Achilles не применима для прошивки версии 002.200.008.

Доступна предыдущая версия прошивки 2.1.0.16, имеющая сертификацию Achilles. В прошивке версии 2.2.0.8 отсутствуют существенные изменения, влияющие на требования сертификации Achilles, просто не пройден процесс сертификации.

Двоичное значение положительного температурного коэффициента (PTC) в качестве входа ПП

Двоичное значение PTC неверно работает при использовании в качестве типа входа для входа ПП.

Используйте для входов ПП только истинные аналоговые сигналы, а двоичное значение PTC для защиты электродвигателя от перегрева.

Несоответствие версий файла описания общей станции (GSD)

Модуль удаленного подключения (TPRBCPFB) переходит в аварийный режим из-за несоответствия версий файла GSD.

Восстановите работоспособность модуля удаленного подключения путем выключения и включения питания, обновите TIA Portal, используя файл GSD последней версии.

MAC address

На лицевой стороне модуля удаленного подключения (TPRBCPFB) не указан MAC-адрес.

MAC-адрес указан на наклейке на задней панели модуля удаленного подключения, либо доступен с помощью обнаружения по сети.

Модуль удаленного подключения переходит в состояние незначительного сбоя (нерабочее состояние) при прерывании процесса загрузки прошивки из-за потери связи с ПК.

Для загрузки прошивки используйте только ПО SoMove.

Если устройство перестает отвечать из-за потери связи во время обновления прошивки, выполните выключение и включение питания. Это приведет к сбросу модуля удаленного подключения, после чего будет выполнена повторная попытка загрузки прошивки.

При выключении электродвигателя регистрируется сигнал «низкий ток».

При выключении электродвигателя регистрируется сигнал «низкий ток», если включено отслеживание этого сигнала. Соответственно, счетчик сигналов «низкий ток» будет выше, чем ожидается.

Открытие OMT в Google Chrome на iPad не позволяет загрузить системные журналы.

Примечание: Это известная проблема Apple iOS.

Для открытия OMT используйте другую платформу, например, iPhone или ПК.

При изменении сетевого имени после загрузки, сетевое имя в ответе DPWS не обновляется до следующего включения питания.

Выключение и включение питания решает эту проблему.

Примечание: Во всех других протоколах (в частности, DHCP) обновленное сетевое имя применяется немедленно. Единственным проблемным протоколом является DPWS.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?