DOCA0224TR-02

Sürüm 002.300.006

Yeni Özellikler

  • Dahlander Kontrolü Etkin, Evet olarak seçildiğinde Dahlander kontrol modu eklendi.

  • TeSys island ’ın güvenlik sertifikasını konfügüre etmek için Certificate Manager eklendi.

  • Siber güvenlik iyileştirmeleri.

  • Haberleşme modülü geri dönme IP’de olduğunda, yinelenen IP adresi kontrolü olmayacaktır.

Düzeltilen Hatalar

  • Durumlar arasındaki geçiş, avatar mantık girişlerini sıfırlamıyordu.

  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), başka bir TeSys island modülü üzerinden geçirildiğinde Ethernet hizmetinde önemli bir hataya ya da arızaya nedeni oluyordu.

  • Haberleşme modülü, 12 V sinyalinde güç aldığında güç kesintisi moduna girmiyordu.

  • Voltaj Arayüzü Modülünden (VIM) voltaj varlığı bilgisi, yanlış ölçeğe sahipti.

  • DTM aksesuarları boyut üç starterler (1 kit boyutu gösterildi) için doğru değildi.

  • Sistem avatar ‘ı için toplam aktif ve toplam reaktif güç, Enerji İzleme Etkin olmayan avatars ‘ı içeriyor.

  • Tek faz için konfigüre edildiğinde, tespit edilen frekans A-N voltajı yerine A-C voltajını temel alıyordu.

Bilinen Sorunlar

  • Yerel mod durumu Tek Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 ve İki Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 için çalışmıyor.

  • Yapılandırmada 16 adetten fazla SIL starter olduğunda Cihazdan Yükle çalışmamaktadır.

    Bu sorun, daha önceki TeSys island yazılım sürümü paketlerinde bulunmaktadır.

    Çözüm: Konfigürasyonları SoMove ya da EcoStruxure Machine Expert yazılımında kaydedin ve cihaza Cihazdan Yükle’yi kullanmadan bağlanın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?