版本003.000.001
-
执行从 001.100.013/002.100.016 到 002.200.008/002.300.006 的升级。
-
执行从 002.200.008/002.300.006 到 003.000.001 的升级。
新功能
-
功能允许用户在不同的 avatar 之间共享其 I/O 设备并优化这些设备,以减少每个 TeSys island 所需的 I/O 设备数。
用户也可利用功能,这将从 TeSys island 配置中永久移除未调用的 AIOM/DIOM 设备。
-
本地控制
本地控制功能已扩展到安全类别 avatars。
-
本地脱扣复位
介绍在 avatar 级别本地复位脱扣的功能。与之前一样,远程在 TeSys island 级别复位脱扣仍可通过控制面板实现。
-
固件版本
总线耦合器的固件版本与 SEDP 软件包版本匹配。
已修复的漏洞
-
本地模式状态不适用于和传输器双向 — SIL 停止,接线类别 1/2。
-
当配置中有超过 16 个 SIL 起动器时,从设备加载功能不起作用。
已知问题
-
如果模拟输入类型不同于模拟输出类型且模拟输入已连接到模拟输出,则会发生 avatar 设备事件。
解决办法:使用相同类型的模拟输入和模拟输出。
-
当 I/O 为循环且输出类型选择为 (4...20) mA 时,AIOM 输出值与模拟输入值不匹配。
解决办法:使用输出类型 0...20 mA 代替 4...20 mA。
-
此版本不适用于 SIL 起动器。