Protección de corto retardo (ANSI 51)
Introducción
La protección de corto retardo protege todos los tipos de aplicaciones de motor contra corrientes de cortocircuito.
La protección de corto retardo deja pasar corrientes de arranque de motor pero protege los cables y los dispositivos arrancadores del motor y permite no sobredimensionarlos (esto resulta útil para dispositivos con una gran variedad de ajustes).
Principio de funcionamiento
La protección de corto retardo es de tiempo definido. Se puede configurar como el umbral de disparo Isd.
|
Elemento |
Función |
Descripción |
|---|---|---|
|
A |
Ir |
Disparo de protección contra sobrecarga o térmica |
|
C |
Isd |
Disparo de protección de corto retardo |
|
D |
tsd |
Temporización fija de protección de corto retardo |
Valor de ajuste de disparo Isd
![]() |
El disparo Isd de la protección corto retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones. El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir. |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Ajuste la protección de largo retardo en primer lugar: el ajuste de disparo es Ir (A). |
|
2 |
Gire el regulador de ajuste de Isd al valor necesario. El rango de ajuste es de 5 a 13 × Ir en pasos de Ir. |
|
3 |
Isd se ajusta en Ir (A) × ajuste de Isd. |
El rango de precisión es de +/-15%
Valor de la temporización tsd
La temporización no se puede ajustar.
-
El tiempo de retención es 20 ms.
-
El tiempo máximo de corte es 60 ms.