Appareils auxiliaires électriques
Résumé des appareils auxiliaires électriques
Le tableau suivant indique les appareils auxiliaires électriques qu'il est possible d'ajouter aux appareils. Ils peuvent être installés sur site. Pour plus d'informations, consultez TeSys Motor Control and Protection Components Catalog.
Appareil auxiliaire électrique |
Utilisation |
---|---|
Contact auxiliaire OF |
Afficher l'état de marche de l'appareil à distance. |
Contact auxiliaire SD |
Afficher l'état de déclenchement de l'appareil à distance. |
Contact auxiliaire SDE |
Indiquer que l'appareil s'est déclenché suite à un défaut électrique. |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR |
Déclencher l'appareil lorsque la tension de contrôle chute sous un seuil de déclenchement. |
Déclencheur shunt MX/SHT |
Envoyer une commande de déclenchement électrique à distance. |
Module de défaut thermique SDTAM |
Assurer la distinction entre les alarmes et les défauts. |
Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les TeSys GV5
Appareil auxiliaire électrique |
Emplacement |
||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Contact auxiliaire OF1 |
✔ |
– |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire OF2 |
– |
– |
– |
✔ |
– |
Contact auxiliaire SD |
– |
✔ |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire SDE (avec adaptateur SDE facultatif) |
– |
– |
✔ |
– |
– |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR |
– |
– |
– |
– |
✔ |
Déclencheur shunt MX/SHT |
– |
– |
– |
– |
✔ |
Module de défaut thermique SDTAM |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les TeSys GV6
Appareil auxiliaire électrique |
Emplacement |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Contact auxiliaire OF1 |
– |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire OF2 |
– |
– |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire OF3 |
– |
– |
– |
✔ |
– |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire OF4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
– |
Contact auxiliaire SD |
– |
– |
– |
– |
✔ |
– |
– |
– |
Contact auxiliaire SDE (avec adaptateur SDE incorporé) |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
– |
– |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
Déclencheur shunt MX/SHT |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
Module de défaut thermique SDTAM |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |