设备断电
隔离功能
TeSys GV5 / GV6 设备具有正触点指示,适用于 IEC/EN 60947-1 和 2 标准所要求的隔离。执行器的 O (OFF) 位置足以隔离相应设备。
为了确认此能力,IEC/EN 60947-1 和 2 标准要求执行相应的耐冲击测试。
TeSys GV5 / GV6 设备可锁定在 O (OFF) 位置,以保证根据安装规则在断电的情况下开展工作。如果设备位于 O (OFF) 位置,设备只能锁定在分闸位置。
设备的维护和维修作业
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
在设备表面或内部工作之前,请关闭设备的全部电源。对于设备的局部断电,安装和安全规则要求明确标记并隔离正开展这些作业的馈电设备。
电气故障引起脱扣后的维护工作
警告 |
|---|
|
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸设备,如有必要,请修理下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
下表描述了发生电气故障脱扣后应采取的措施:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在检查下游电气设备之前隔离馈电设备。 |
|
2 |
查找故障原因。 |
|
3 |
进行检查,如果有必要,修理下游设备。 |
|
4 |
如发生的是短路脱扣,检查设备。 |
|
5 |
再次使设备合闸。 |
检查设置
进行检查时,无需特别的防范措施。这些检查只能由具备相应资质的人员执行。
测试设备
小心 |
|---|
|
意外脱扣危险
保护测试必须由具备相应资质的电气人员完成。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
在测试设备脱扣机构时,必须采取以下防范措施:
-
避免干扰性操作。
-
避免不恰当的操作或报警脱扣。
比如,如果用 push-to-trip 按钮使设备脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至替换电源)。
设置脱扣单元
警告 |
|---|
|
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
需要对安装和安全规则完全了解,才能对脱扣单元的设置进行修改。

危险
警告
小心