DOCA0161ZH-02

Ir:过载或热保护

一种保护功能,其中,可调节的 Ir 吸合电流决定与热保护曲线相似的保护曲线(反时限曲线 I2t)。此曲线通常基于 Ir 设置(其对应于理论上无限的脱扣时间(渐近))以及在 6 Ir 下脱扣时间取决于额定值的那个点来确定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?