“快速浏览”页

  1. 选择快速浏览,然后按确定按钮,打开其子页。

  2. 按向上和向下按钮,导航至每个子页。

下表提供了快速浏览子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

系统概览

用于显示系统概览:

  • SI 和 SII 的常规状态。

  • 触点位置。

SI

用于显示 SI 电压状态:

  • SI 的实时相电压。

  • SI 的实时频率。

SII

用于显示 SII 电压状态:

  • SII 的实时相电压。

  • SII 的实时频率。

插槽

用于显示插槽状态:

  • 黑框表示附件正在工作。

  • 白框表示附件未工作。

日期/时间

此子页用于显示控制器中的定时器。

注: 在长时间断电后,请校准定时器。请使用 24 V 直流电源,以便保持定时器的精度。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?