中性线连接错误检测

字段

描述

应用

  • 如果为防止中性线电缆连接错误而启用此功能,则会发出报警。

  • 当启用了此功能并检测到中性线错误时,将在 HMI(仅限 Active Automatic HMI)上向用户显示报警。

缺省值

该功能可被启用或禁用。缺省处于禁用状态。

检测标准

仅考虑正常电源,根据 Van、Vbn、Vcn、Vab、Vbc、Vca 的检查,得出中性线是否错误的结论。

例如:当标称电源为 380 V 时,将视为中性线错误。对于 380 V 系统,线电压应为 380 V,相电压应为 220 V。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?