Fonctionnement du générateur

  1. Détectez la contingence de source normale (Réseau).
  2. Envoyez un signal de démarrage de génératrice lorsque la source normale est hors tolérance.
  3. Transférez la charge pour remplacer la source (génératrice) lorsque celle-ci est prête.
  4. Retransférez vers une autre source normale lorsqu'elle est récupérée si le mode de retour automatique est défini.
  5. Envoyez le signal de refroidissement de la génératrice après le re-transfert à la source normale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?