VigiPacT RMH 继电器简介
PacT Series 系列的主要产品
施耐德电气的低压和中压 PacT Series 系列使您的装置不会过时。PacT Series 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于几乎任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 PacT Series 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。
综述
VigiPacT 是可为多样化类型的 AC 装置(包括配电、二级配电和工业控制系统)提供接地故障保护的全套产品。VigiPacT 设备可在 TT、TNS 和 IT 系统上运行,用于保护人员以免直接接触。继电器均为 IEC/EN 60947-2(附件 M)所定义的 A 型和 AC 型继电器。
VigiPacT RMH 继电器与 VigiPacT RM12T 多路复用器一起使用,可监控多达 12 个独立电路。
此设备可以:
-
监控接地漏电电流。
-
帮助识别绝缘故障,以免它们对生命和财产造成危害。