DUG_PowerTagE_WSE-04

Tiedot

Käytetään Wiser-sovellus, voit tarkistaa tietyn tariffin vuosilaskun kaikille käyttäjille.
Samankaltaisten kotien energiavertailua ja energiansäästövinkkejä henkilökohtaisten energiatietojen käyttäjille.
  1. Napauta Pääsivulta Energian koontinäyttö > Tiedot.
  2. Tiedot-sivulla on seuraavat tiedot:
    • Vuosittainen lasku määritetyn tariffin (A) mukaisesti (kaikille käyttäjille).

    • Energiankulutuksen vertailu samankaltaisten kotien kanssa ja energiansäästövinkkejä (vain henkilökohtaisten energiatietojen käyttäjille).

      • (B) osoittaa kodin energiankulutuksen.

      • (C) osoittaa samankaltaisten kotien energiankulutuksen.

      • Päivitä kotiprofiili (D).

      • Energiansäästövinkit (E).

      • Luettelo lisävinkeistä energian säästämiseksi (F).

  3. Napauta (F) nähdäksesi kaikki vinkit.
    • Tehtävä (G): luettelo energiansäästövinkeistä.
    • Tehty (H): tehtyjen vihjeiden luettelo.
    EHDOTUS:
    • Napauta Lue lisää nähdäksesi vinkkiä koskevat lisätiedot sekä arvioidut säästöt vuodessa.

    • Kun Tehtävät-välilehden vihje on otettu käyttöön, napauta Merkitse tehdyksi. Vihje näkyy nyt Valmis (H) -välilehdessä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?