DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Criar uma programação

O sistema Airzone pode ser controlado e acionado por uma programação. Uma vez definida a programação, o sistema irá seguir a programação ativa para o Aquecimento e Arrefecimento. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura.

Para criar uma programação:

  1. No ecrã Principal, toque em > Programações > .

    Assim que os dispositivos Airzone estiverem instalados e emparelhados com o Wiser Hub, o utilizador é informado no separador Programação.

  2. Leia a as informações e deslize para navegar para o ecrã seguinte.

    NOTA: Existe uma programação predefinida para os dispositivos Airzone. Pode seguir o mesmo ou alterar a programação conforme a necessidade.

    É apresentada uma nova página de Nova programação no ecrã da aplicação.

  3. Introduza o nome da programação (A).

    NOTA: TIPO é Temperatura por predefinição e não o pode alterar.
  4. Selecione o tipo de controlo de temperatura (B).

    NOTA:
    • Só consegue ver parte do controlo de Temperatura que instalou. Por exemplo, se tiver instalado apenas o sistema de aquecimento, não consegue ver o controlo de temperatura do arrefecimento.

    • Deve selecionar Aquecimento e Arrefecimento como a opção de controlo da temperatura para os sistemas de ar condicionado.

    .
  5. Selecione a lista de dispositivos (C) aos quais a programação deve ser aplicada.

  6. Toque em Criar > Ver a minha programação.

  7. Toque em para adicionar um evento.

  8. Selecione uma temperatura (D), um período de tempo (E) e toque em Definir.

    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base na sua necessidade. Selecione os dias, toque em , defina a temperatura e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

      NOTA:
      • Se o modo de impulso estiver ligado e se neste período houver uma ou mais ações programadas (Aquecimento ou Arrefecimento), o sistema para temporariamente a ação agendada e executa apenas a operação de impulso até a duração do impulso estar concluída.

      • Se ajustar um ponto de referência a partir do separador Controlo e houver uma ou mais ações de programação definidas. O ponto de referência programado é substituído e a divisão segue o ponto de referência manual até ao próximo evento da programação.

    • No canto superior direito do ecrã, toque no botão ativar/desativar e selecione Seguir a programação para ligar/desligar a programação.

    • Quando a programação começar, pode ver até à hora no separador Controlo por baixo do nome do dispositivo. Até à hora mostra a hora até à qual a programação está definida como ativada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?