DUG_Wiser_Airzone_WH-02

Acerca de Plenum Airzone y el sistema Wiser

IMPORTANTE: Airzone está disponible para clientes de Francia, Portugal, España y Reino Unido.

Plenum Airzone es un sistema de zonificación utilizado con sistemas de aire acondicionado con conductos para gestionar la temperatura de cada zona de una casa. El sistema de aire acondicionado ajusta la temperatura del aire y lo hace circular por la casa, garantizando un ambiente interior confortable.
Plenum Airzone está conectado a la bomba de calor, lo que le permite ajustar diferentes puntos de temperatura de consigna para diferentes zonas de la casa. De este modo, el uso de la energía únicamente es posible en las zonas ocupadas, lo que reduce el coste del funcionamiento del sistema.
Con la aplicación Wiser Home, el sistema Plenum Airzone se conecta a un Wiser Hub a través de Wi-Fi®. A continuación, la temperatura en cada habitación de la casa se puede regular con la aplicación Wiser Home.


Funciones:

  • Proporciona las lecturas de temperatura en la aplicación Wiser Home.

  • Permite controlar las temperaturas de consigna y los diversos modos de funcionamiento del sistema.

  • Proporciona la facilidad de programar la calefacción y refrigeración de múltiples habitaciones con la aplicación Wiser Home.

  • Optimiza el consumo de energía añadiendo un sensor de ventana/puerta o un sensor de movimiento por habitación.

Para obtener más información sobre Wiser, consulte Sistema Wiser - Francia, Sistema Wiser - España y Portugal o Sistema Wiser - Reino Unido según su país.

Ventajas:

  • La aplicación Wiser Home actúa como interfaz única para gestionar los múltiples dispositivos Airzone.

  • El sistema Wiser mejora las capacidades de gestión de la energía.
    Por ejemplo, optimiza un AC de acuerdo a las tarifas energéticas y hace el mejor uso de la energía producida por los paneles fotovoltaicos (PV).

Acerca de Aidoo Pro Wi-Fi® para aire acondicionado

IMPORTANTE: Wi-Fi Aidoo Pro® está disponible para clientes en Francia, Portugal, España y Reino Unido.

Aidoo Pro Wi-Fi® (en lo sucesivo denominado Aidoo) es una solución que le permite controlar unidades individuales de aire acondicionado (AC) a través de la aplicación Wiser Home. Un Aidoo está conectado a la unidad interna del AC y se conecta a la aplicación Wiser Home a través de Wi-Fi.
Puede controlar varios AC mediante la aplicación Wiser Home.
Ventajas de Aidoo:

  • Control remoto del AC mediante la aplicación Wiser Home.

  • La conexión cableada entre Aidoo y el AC garantiza:

    • Fiabilidad del control del AC

    • Cero fallas de comunicación y activaciones no deseadas

  • Mantiene la funcionalidad del inversor y los niveles de eficiencia del AC.

  • Aidoo puede comunicarse con la unidad interna del AC mediante el protocolo del fabricante.

    NOTA: Cada Aidoo es compatible con un solo fabricante de AC. Dependiendo de la marca y el modelo de AC, el instalador debe elegir el Aidoo correcto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?