Modos de funcionamiento
- En la página de Inicio, pulse .
- En la página del panel de control del dispositivo, pulse (A).
- Seleccione cualquiera de los modos disponibles (B) y arrastre
la barra deslizante hacia arriba/abajo (C) para ajustar la temperatura
nominal (Calefacción, Refrigeración y Secado):
Ajustes de la habitación: Usted puede editar el nombre de la habitación para el dispositivo.
El modo de funcionamiento actual indica el modo en el que el sistema está funcionando.- Apagado : Apaga el sistema.
- Calefacción : El sistema funciona en modo de calefacción cuando la temperatura nominal > temperatura ambiente.
- Refrigeración : El sistema funciona en modo de refrigeración cuando la temperatura nominal< temperatura ambiente.
- Secado : El sistema funciona
en modo secado, lo que reduce la humedad y actualiza el entorno cuando
la temperatura nominal < temperatura ambiente.
- Ventilación : El sistema funciona en modo ventilador cuando la temperatura nominal< temperatura ambiente.
- Parada : Cuando se alcanza la temperatura nominal, la unidad de CA permanece encendida en modo de bajo consumo (modo en espera).
- Modo de potenciación: El Modo de potenciación aplicará un aumento de +2 °C durante una hora a todas las habitaciones del sistema. Para obtener más información sobre los diferentes modos, consulte Modos Wiser.
- Modo automático :(Este modo solo está disponible para Aidoo)
Permite cambiar automáticamente entre refrigeración y calefacción,
y puede apagarse cuando sea necesario.
IMPORTANTE: El modo automático solo puede activarse a través de la aplicación Airzone.
NOTA: Para acceder a estadísticas en directo, del historial y de energía, se recomienda instalar PowerTag en las cargas de Airzone. Consulte Comprobación del consumo del dispositivo.