Creación de una automatización
- En la página Hogar, pulse .
- Pulse y elija un icono que mejor represente su automatización.
- Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione
cualquiera de las siguientes condiciones (B) para cumplir.
- Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
- Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
- Pulse Añadir condiciones (C)
y seleccione una de las siguientes (D):
- Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo)
- Modo ausente (activar o desactivar)
- Seleccione el dispositivo (E) que establecerá la condición.IMPORTANTE: Si ha seleccionado la condición como Modo ausente y la acción como Controlar un dispositivo, entonces esta automatización anulará su configuración de Modo ausente.
- Seleccione las opciones que desee configurar:
- Pulse (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo (G) para ajustar la temperatura según sea necesario y pulse Aceptar.
- Pulse (H) y seleccione un modo (calefacción o refrigeración) y pulse Aceptar.
- Para establecer una hora específica para su automatización,
pulse Cuándo > Añadir
tiempo y seleccione una de las siguientes (E):
- Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
- Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
- Para añadir una acción, pulse y seleccione una de las siguientes opciones (I):
- Controlar un dispositivo: seleccione un dispositivo que desee activar.
- Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
- Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
-
Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.
NOTA:-
Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
- Por ejemplo, pulse Controlar un dispositivo > Clima y seleccione cualquiera de las siguientes
opciones (K):
- Boost
- Temperatura de consigna
- Modo
- Encendido / Apagado
- Pulse Boost para ajustar la duración del modo Calefacción o Refrigeración (L).
- Pulse Temperatura de consigna para ajustar la temperatura deseada (M).
- Pulse Modo para ajustar el modo deseado (N).
- Pulse Encendido / Apagado para ajustar el estado (P).
- Pulse otra vez Añadir una acción y seleccione la opción Espere.
- Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de espera a 1 minuto. A continuación, pulse Aceptar en la esquina superior derecha.
- Pulse Guardar.