Creación de una programación
Para crear una programación horaria:
-
En la página Hogar, pulse
Una vez que los dispositivos Airzone se instalan y se emparejan con el Wiser Hub, se notifica al usuario en la pestaña Programación horaria.
-
Lea la información del tutorial y deslice para navegar a la siguiente pantalla.
NOTA: Hay una programación horaria predefinida para sus dispositivos Airzone. Puede seguir la misma programación horaria o cambiar la programación horaria según sea necesario.La página Nueva programación horaria aparece en la pantalla de la aplicación.
-
Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
NOTA: El TIPO es Clima por defecto y no se puede cambiar. -
Seleccione el tipo de control de la temperatura (B).
NOTA:-
Solo puede ver la parte de control de la temperatura que ha instalado. Por ejemplo, si solo ha instalado el sistema de calefacción, no podrá ver el control de la temperatura de refrigeración
-
Debe seleccionar Calefacción y refrigeración como la opción de control de la temperatura para los sistemas de aire acondicionado.
-
-
Seleccione la lista de dispositivos (C) a los que se debe aplicar la programación horaria.
-
Pulse
. -
Seleccione una temperatura (D), un periodo de tiempo (E) y pulse Aceptar.
SUGERENCIA:-
Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, pulse y ajuste la temperatura y la hora.
-
Puede copiar la programación horaria existente en otra programación horaria o en los días que desee. Pulse .
-
Pulse Programación horaria, seleccione una programación horaria existente y pulse Copiar.
-
Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.
NOTA:-
Si el modo boost está activado y en este periodo hay una o más acciones programadas (Calefacción o Refrigeración), entonces el sistema parará temporalmente la acción programada y únicamente ejecutará la operación boost en cuanto finalice la duración del boost.
-
Si ajusta una temperatura de consigna en la pantalla de control y hay una o más acciones programadas definidas, la temperatura de consigna programada se anula y la habitación sigue la temperatura de consigna manual hasta el próximo evento programado.
-
-