DUG_Wiser_Airzone_WH-02

Ajuste de la localización del dispositivo

Puede cambiar la localización del dispositivo (como dormitorio, sala, comedor, etc.) usando la aplicación Wiser Home.
  1. En la página Hogar, pulse .
  2. Pulse Dispositivos, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
  3. Pulse Localización para abrir la página de configuración de dispositivo.
  4. En la página Configuración de dispositivo, puede introducir el Nombre de la nueva habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA:
    • Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Pulse Eliminar de la habitación (C).

    • Si Airzone y otros dispositivos de calefacción/refrigeración se encuentran en la misma habitación, se recomienda asignar uno de ellos a otra habitación mediante la aplicación Wiser Home. Por ejemplo, si tiene un dispositivo de calefacción, como un termostato de habitación Wiser, en la misma habitación donde está instalado el Airzone para refrigeración, elimine de la aplicación cualquiera de los dispositivos y asígnelos a una habitación diferente.

  5. Una vez se hayan realizado los cambios, pulse Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?