DUG_Wiser_Airzone_WH-02

Modes de fonctionnement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez gérer les modes de fonctionnement pour les équipements Airzone.
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur Tous les appareils > Dispositif Airzone.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur (A).
    Les modes de fonctionnement seront affichés (B) automatiquement en fonction du dispositif Airzone connecté.

  3. Sélectionnez un des modes disponibles (B) et faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas (C) pour régler la valeur de consigne de la température (Chauffage, Rafraîchissement et Sec) :
    • Chauffage

    • Rafraîchissement

    • Sec

    • Ventilation

    • Arrêt

    Paramètres de la pièce : Vous pouvez éditer le nom de la pièce pour le dispositif.

    Le mode de fonctionnement actuel indique le mode dans lequel le système fonctionne.
    • Arrêt  : Met le système hors tension.
    • Chauffage  : Le système fonctionne en mode chauffage lorsque la température de consigne > température ambiante.
    • Rafraîchissement  : Le système fonctionne en mode rafraîchissement lorsque la température de consigne < température ambiante.
    • Sec  : Le système fonctionne en mode sec et réduit l’humidité et le rafraîchissement de l’environnement lorsque la valeur de consigne de la température < température ambiante.
    • Ventilation  : Le système fonctionne en mode ventilation lorsque la valeur de consigne de la température < température ambiante.
    • Arrêt  : Lorsque la température de consigne est atteinte, l’unité CA reste activée en mode basse consommation (mode veille).
    • Mode Booster : Le mode Booster applique une augmentation de +2 °C pendant une heure à chaque pièce dans le système. Pour plus d’informations sur les différents modes, reportez-vous à Modes Wiser.
    • Mode auto  :(Ce mode n’est disponible que pour Aidoo) Permet la commutation automatique entre le refroidissement et le chauffage et peut s’éteindre si nécessaire.
      IMPORTANT: Le mode auto peut être activé uniquement via l’application Airzone.
    NOTE: Pour accéder à des informations en temps réel, historiques et énergétiques, il est recommandé d’installer PowerTag sur les charges Airzone. Référez-vous à Vérification de la consommation de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?