Création d’un automatisme
- Sur la page Maison, appuyez sur .
- Appuyez sur
et choisissez l’icône représentant le mieux votre automatisme.
- Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez
l’une des conditions suivantes à remplir (B).
- Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.
- Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
- Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
- Changement d’état d’un équipement (choisissez le dispositif)
- Mode Absence (activez ou désactivez)
- Choisissez un équipement (E) qui définira
la condition.IMPORTANT: Si vous avez sélectionné la condition comme Mode en déplacement et agir en tant que Contrôler un appareil alors cet automatisme remplacera vos paramètres Mode en déplacement.
- Sélectionnez les options que vous souhaitez configurer :
- Appuyez sur (F) et faites glisser la barre coulissante vers le haut / le bas (G) pour régler la température si besoin, puis appuyez sur Enregistrer.
- Appuyez sur (H) et sélectionnez un mode (Chauffage ou Rafraîchissement) de votre choix et appuyez sur Enregistrer.
- Pour définir une heure spécifique pour votre
automatisme, appuyez sur Lorsque > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une
des options suivantes (I) :
- Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
- Période de temps : Heure de jour, de nuit, personnalisée.
- Pour ajouter une action, appuyez sur et sélectionnez l’une des options suivantes (J) :
- Contrôler un appareil : Choisissez un équipement à déclencher.
- Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
- Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
-
Attente : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisation. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.
NOTE:-
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
- Par exemple, appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffage et sélectionnez l’une
des options suivantes (K) :
- Booster
- Point de consigne
- Mode
- Marche / Arrêt
- Appuyez sur Booster pour définir la durée du mode chauffage ou de refroidissement (L).
- Appuyez sur Point de consigne pour régler la température souhaitée (M).
- Appuyez sur Mode pour régler le mode souhaité (N).
- Appuyez sur Marche / Arrêt pour définir l’état (P).
- Encore une fois, appuyez sur Ajouter une action et sélectionnez l’option Attente.
- Faites défiler les minutes et définissez le temps d’attente sur 1 minute. Appuyez ensuite sur Définir, situé dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur Sauvegarder.