Création d’un programme
Pour créer un programme :
-
Sur la page Maison, cliquez sur
Une fois les dispositifs Airzone installés et appairés avec la passerelle Wiser, l’utilisateur est averti dans l’onglet Programme.
-
Lisez l’information en tutoriel et naviguez vers l’écran suivant.
NOTE: Il existe un programme pré-défini pour vos dispositifs Airzone. Vous pouvez suivre le même ou changer le programme si besoin est.Nouveau programme s’affiche sur l’écran de l’application.
-
Entrez le nom du programme (A).
NOTE: Le TYPE est Chauffage par défaut, vous ne pouvez pas le modifier. -
Sélection du type de commande de température (B).
NOTE:-
Vous ne pouvez voir que la partie Commande de température que vous avez installée. Par exemple, si vous avez installé uniquement le système de chauffage, vous ne pouvez pas visualiser la commande de la température de refroidissement
-
Vous devez sélectionner Chauffage et refroidissement comme option de contrôle de la température pour les systèmes de climatisation.
-
-
Sélectionnez la liste des dispositifs (C) auxquels le programme doit s’appliquer.
-
Appuyez sur
. -
Sélectionnez une température (D), une période (E) et appuyez sur Enregistrer.
SUGGESTION:-
Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez les jours, appuyez sur
, réglez la température et le temps.
-
Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur
.
-
Appuyez sur Programme et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur Copier.
-
Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et cliquez sur Copier.
NOTE:-
Si le mode de suralimentation est activé et que, pendant cette période, il y a une ou plusieurs actions planifiées (chauffage ou refroidissement), le système arrête temporairement l’action planifiée et n’effectue l’opération de suralimentation que jusqu’à ce que la durée de la suralimentation soit terminée.
-
Si vous ajustez un point de consigne à partir de l’écran de contrôle et qu’une ou plusieurs actions de planification sont définies. La consigne programmée est remplacée et la pièce suit la consigne manuelle jusqu’à l’événement programmé suivant.
-
-