Acerca do Plenum Airzone e do Sistema Wiser
O Plenum Airzone é um sistema de zonamento utilizado com sistemas
de ar condicionado com condutas, para gerir a temperatura de cada
zona de uma casa. O sistema de ar condicionado ajusta a temperatura
do ar e fá-lo circular pela casa, assegurando um ambiente interior
confortável.
O Plenum Airzone está ligado
à bomba de calor, permitindo-lhe definir diferentes pontos de
referência de temperatura para diferentes zonas da casa. Isto
faz com que a utilização de energia se efetue apenas nas
zonas ocupadas, reduzindo assim o custo de funcionamento do sistema.
Utilizando a aplicação Wiser Home, o sistema Plenum
Airzone é conectado a um Wiser Hub através de Wi-Fi®. A seguir, a temperatura em cada divisão da casa
pode ser regulada com a aplicação Wiser Home.
Funcionalidades:
-
Fornece as leituras de temperatura na aplicação Wiser Home.
-
Permite controlar os pontos definidos e vários modos de funcionamento do sistema.
-
Proporciona a facilidade de programar o aquecimento e arrefecimento de várias divisões com a aplicação Wiser Home.
-
Otimiza o consumo de energia adicionando um sensor de janela/porta ou um sensor de movimento por divisão.
Para obter mais informações sobre Wiser, consulte Sistema Wiser - França, Sistema Wiser - Espanha e Portugal ou Sistema Wiser - Reino Unido de acordo com o seu país.
Vantagens:
-
A aplicação Wiser Home atua como a interface única para gerir os vários dispositivos Airzone.
-
O sistema Wiser melhora as capacidades de gestão de energia.
Por exemplo, otimiza um ar condicionado de acordo com as tarifas de energia e faz o melhor uso da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos (PV).
Sobre a Wi-Fi® Aidoo Pro para ar condicionado
A Wi-Fi® Aidoo Pro (a seguir designada
Aidoo) é uma solução que lhe permite controlar unidades
de ar condicionado (AC) individuais através da aplicação
Wiser Home. Uma Aidoo é ligada à unidade interna de AC e
conecta-se à aplicação Wiser Home por Wi-Fi.
Pode controlar vários ares condicionados utilizando a aplicação
Wiser Home.
Vantagens da Aidoo:
-
Controlo remoto do AC através da aplicação Wiser Home.
-
A ligação com fios entre a Aidoo e o AC assegura:
-
fiabilidade no controlo do AC,
-
zero falhas de comunicação e ativações não intencionais.
-
-
Mantém a funcionalidade do inversor e os níveis de eficiência do AC.
-
A Aidoo comunica com a unidade interna do AC utilizando o protocolo do fabricante.
NOTA: Cada Aidoo é compatível com um único fabricante de AC: Dependendo da marca e modelo do AC, o instalador deve escolher a Aidoo certa.