DUG_Wiser_Airzone_WH-02

Modos de funcionamento

Através da aplicação Wiser Home, pode gerir os modos de funcionamento para os dispositivos Airzone.
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > dispositivo Airzone.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em (A).
    Os modos de funcionamento serão mostrados (B) automaticamente de acordo com o dispositivo Airzone conectado.

  3. Selecione qualquer um dos modos disponíveis (B) e arraste a barra deslizante para cima/baixo (C) para ajustar a temperatura do ponto de referência (Aquecimento, Arrefecimento e Seco):
    • Aquecimento

    • Arrefecimento

    • Seco

    • Ventilação

    • Parar

    Definições da divisão: Pode editar o nome da divisão para o dispositivo.

    O modo de funcionamento atual indica o modo no qual o sistema está a funcionar.
    • Desligado : Desliga o sistema.
    • Aquecimento : O sistema funciona em modo de aquecimento quando a temperatura do ponto de referência > temperatura da divisão.
    • Arrefecimento : O sistema funciona em modo de arrefecimento quando a temperatura do ponto de referência < temperatura da divisão.
    • Seco : O sistema funciona em modo seco, reduzindo a humidade e refrescando o ambiente quando a temperatura de ponto de referência < temperatura da divisão.
    • Ventilação : O sistema funciona em modo de ventoinha quando a temperatura do ponto de referência < temperatura da divisão.
    • Parar : Quando atingir a temperatura de referência, a unidade de AC permanece ligada no modo de baixo consumo (modo de espera).
    • Modo de impulso: O modo Impulso irá aplicar um impulso de +2 °C durante uma hora em cada divisão do sistema. Para obter mais informações sobre os diferentes modos, consulte Modos Wiser.
    • Modo automático :(Este modo está disponível apenas para Aidoo) Permite a comutação automática entre arrefecimento e aquecimento e pode desligar-se quando for necessário.
      IMPORTANTE: O modo automático pode ser ativado apenas na aplicação Airzone.
    NOTA: Para aceder a informações de dados em tempo real, de histórico e energia, recomenda-se a instalação de PowerTags nas cargas do Airzone. Consulte Verificar o consumo do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?