DUG_Wiser_Airzone_WH-02

Criar uma automatização

Segue-se um exemplo de como criar uma automatização para iniciar os dispositivos Airzone em modos diferentes durante uma ocasião específica.
Para criar uma automatização:
  1. Na página Principal, toque em > Automatização > .
  2. Toque em e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
  3. Introduza o nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a preencher(B).
    • Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização.
    • Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
  4. Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar)
    NOTA: Podem ser adicionadas, no máximo, 10 condições.

  5. Selecionar um dispositivo (E) para definir a condição.
    IMPORTANTE: Se tiver selecionado a condição como Modo ausente e a ação como Controlar um dispositivo, esta automatização irá sobrepor-se às definições do Modo ausente.
  6. Selecione as opções que pretende configurar:
    1. Toque em (F) e arraste a barra deslizante para cima/baixo (G) para ajustar a temperatura conforme a necessidade e toque em Definir.
    2. Toque em (H) e selecione um modo (Aquecimento ou Arrefecimento) à sua escolha e toque em Definir.
    NOTA: Para remover uma condição adicionada, arraste para a esquerda e toque em . Em seguida, adicione uma nova condição com os parâmetros necessários.
  7. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar horário e selecione qualquer uma das seguintes opções (I):
    • Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado.
    • Período de tempo: Diurno, Noturno, Personalizado.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas, no máximo, 10 entradas

    • Para remover um tempo específico, arraste para a esquerda e toque em .

  8. Para adicionar uma ação, toque em Então > >Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (J):
    • Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até um máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.

    NOTA:
    • Podem ser adicionadas, no máximo, 10 ações.

  9. Por exemplo, toque em Controlar um dispositivo > Temperatura e selecione uma das seguintes opções (K):
    • Impulso
    • Ponto de referência
    • Modo
    • Ligado / Desligado
    1. Toque em Impulso para definir a duração do modo de aquecimento ou arrefecimento (L).
    2. Toque em Ponto de referência para definir a temperatura pretendida (M).
    3. Toque em Modo para definir o modo pretendido (N).
    4. Toque em Ligado / Desligado para definir a estado (P).
  10. Toque novamente em Adicionar uma ação e selecione a opção Espera.
  11. Percorra os minutos e defina o tempo de espera em 1 minuto. Em seguida, toque em Definir situado no canto superior direito.
  12. Toque em Guardar.
    A Automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no seletor de ativação/desativação (Q) para ativar/desativar a automatização.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?