DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-03

Création d’un programme horaire

La prise VE peut être commandée et déclenchée par un programme horaire. Une fois le programme horaire enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes horaires à tout moment.
Pour créer un programme horaire :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur Tout > Prise Mureva EVlink.
  2. Sur la page du panneau de commande, appuyez sur Mode de charge.
    NOTE: Si la prise Mureva EVlink est installée avec la passerelle Wiser, vous pouvez également suivre le chemin suivant pour créer des programmes horaires :
    • Sur la page Accueil, appuyez sur .

    • Appuyez sur Programmes horaires > Prise connectée VE. Passez à l’étape 3.

  3. Sur la page Prise connectée VE, sélectionnez Programme horaire personnalisé.
    NOTE: La prise Mureva EVlink aura un programme horaire par défaut préréglé pour l’utilisateur. Vous pouvez modifier le programme horaire selon vos besoins.
    IMPORTANT: Il est nécessaire de régler un état Marche et Arrêt du programme horaire.
  4. Sélectionnez les jours (A).
  5. Appuyez sur (B).
  6. Sélectionnez un état (Marche/Arrêt) (C), une période (D) et appuyez sur Régler.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes horaires en fonction de vos besoins. Sélectionnez les jours (A), appuyez sur (E), réglez l’état Marche/Arrêt et les heures.

    • Vous pouvez copier le programme horaire existant pour les jours de votre choix. Appuyez sur (F), sélectionnez les jours et appuyez sur Copier.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?