DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-03

Réglage du tarif

Vous pouvez définir un tarif dans l’application Wiser Home pour accéder à vos coûts énergétiques et données de facturation.

Vous pouvez enregistrer le tarif en fonction de votre type de contrat :

  • Tarif standard : Le tarif standard est défini comme le tarif fixe pour toute la période du service d’électricité. Configuration - tarif standard.

    Tarif heures pleines / heures creuses : Le tarif Heures pleines est défini comme un tarif appliqué sur une période spécifique au cours de laquelle la consommation électrique est la plus élevée. Le tarif Heures creuses est la période pendant laquelle la demande de puissance est la plus faible. Il s’agit du montant que vous payez pour chaque unité d’électricité consommée pendant la période définie. Reportez-vous à la section Configuration - tarif Heures pleines.

  • Pas de contrat : Le tarif d’électricité n’est pas réglé, aucune information relative à la facture ne sera affichée dans l’application.

    NOTE:

Une fois l’appareil mis en service, l’utilisateur est averti que cette fonctionnalité est disponible. L’écran Saisie du tarif s’affiche sur la page d’accueil.

  1. Appuyez sur Continuer.

  2. Lisez la mise à jour de la fonctionnalité et balayez pour passer à l’écran suivant.

  3. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

    NOTE: Si vous n’avez pas configuré votre tarif, une notification sera envoyée après 2 semaines et le dernier rappel après 6 semaines.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?