Configuration - tarif standard
- Après avoir lu les informations d’intégration du tarif.
Sur l’écran Tarif, appuyez sur Électricité.NOTE: Si vous avez déjà configuré vos paramètres de tarif, suivez la navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le tarif.
Sur le Domicile page, plot . - Appuyez sur
(A) et sélectionnez Standard.
- Appuyez sur
(B) pour régler la limite du contrat.
La page Limite du contrat s’affiche.- Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW) dans
le menu déroulant, puis appuyez sur
et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays.
NOTE: La limite du contrat est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du contrat est réglée dans une mesure en kVA.Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage:
Pays
Valeur par défaut
Plage
France
36 kVA
1-42kVA
Allemagne
60A
15–160 A
Espagne
15 kW
1–42 kW
Belgique
40 A
15–160 A
Suède
20 A
16–63 A
Danemark
25 A
25–35 A
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.Une fenêtre de notification s’affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l’algorithme de gestion de l’antidéclenchement. Si elle n’est pas correctement définie, cela peut entraîner un dysfonctionnement et provoquer une coupure de courant.
IMPORTANT: L’antidéclenchement s’applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau/une priseVE/Schneider Charge/EVlink Home Smart dans votre maison.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Appuyez sur Continuer si vous souhaitez poursuivre.
- Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW) dans
le menu déroulant, puis appuyez sur
- Appuyez sur
(C) et sélectionnez un type d’abonnement (D) (fait référence à des frais récurrents).
- Entrez une valeur dans le champ Coût (€) (E) et appuyez sur Enregistrer.
- Appuyez sur
(F), saisissez un tarif de consommation standard dans le champ Tarif - €/kWh et appuyez sur Mise à jour.
- Appuyez sur Sauvegarder (G).