Configuration - tarif (heures pleines/heures creuses)
- Après avoir lu les informations d’intégration du tarif. Sur l’écran Tarif, appuyez sur Électricité.
- Appuyez sur
(A) et sélectionnez Période d’utilisation (heures pleines / heures creuses).
- Appuyez sur
(B) pour régler la limite du contrat.
- Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW)
dans le menu déroulant, puis appuyez sur
et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays.
NOTE: La limite du contrat est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du contrat est réglée dans une mesure en kVA.Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage :
Pays
Valeur par défaut
Plage
France
36 kVA
1-42 kVA
Allemagne
60 A
15–160 A
Espagne
15 kW
1–42 kW
Belgique
40 A
15–160 A
Suède
20 A
16–63 A
Danemark
25 A
25–35 A
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.Une fenêtre de notification s’affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l’algorithme de gestion de l’antidéclenchement. Si elle n’est pas correctement définie, cela peut entraîner un dysfonctionnement et provoquer une coupure de courant.
IMPORTANT: L’antidéclenchement s’applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau/une prise VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart dans votre maison.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Appuyez sur Continuersi vous souhaitez poursuivre.
- Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW)
dans le menu déroulant, puis appuyez sur
- Appuyez sur
(C) et sélectionnez un type Prix de l’abonnement (fait référence à des frais récurrents) -Annuel, Mensuel, Hebdomadaire, Quotidien.
- Entrez une valeur de tarif fixe dans le champ Coût (€) puis appuyez sur Enregistrer.NOTE: Le prix de l’abonnement est appliqué pour rétablir le coût de base du service d’électricité, indépendamment de la quantité d’énergie utilisée. Ces tarifs sont des coûts d’électricité qui ne changent pas, quelle que soit la quantité d’électricité que vous consommez. Ce montant est fixé dans vos factures d’électricité.
- Appuyez sur
(D), saisissez le tarif Heures pleines de consommation dans le champ Tarif - €/kWh et appuyez sur Mise à jour.
- Appuyez sur Ajouter un tarif.
- Saisissez le nom du tarif dans le champ de texte (E).
- Saisissez une valeur cible dans le champ Tarif - €/kWh (F) et appuyez sur Ajouter (G).
- Appuyez sur Nouveau programme horaire (H) pour régler la période.
- Saisissez un nom de programme horaire dans le champ NOM. par exemple tarif de week-end.
- Sélectionnez les jours de la semaine dans le champ JOURS pour appliquer le programme horaire.
- Appuyez sur
pour régler l’ Heure de démarrage et l’ Heure de fin.
- Appuyez sur
et sélectionnez un TYPE DE TARIF.
IMPORTANT: Il est nécessaire de régler les heures creuses de chaque jour par programme horaire (I), sinon vous ne pourrez pas sauvegarder les détails de votre tarif. - Appuyez sur Ajouter puis sur Sauvegarder.