DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-03

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande de la prise VE vous permet de démarrer et d’arrêter la charge ainsi que de surveiller la consommation électrique.
IMPORTANT: Vous devez utiliser un câble Mode 2 (max. 16 A - 3,7 kW) de la prise VE pour raccorder votre voiture.

Sur la page Accueil, appuyez sur Tout > Prise Mureva EVlink pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de commande Prise connectée VE , vous pouvez voir les informations suivantes:

De même, vous pouvez commander et vérifier l’état actuel de la prise VE à partir de la page Accueil.

  • Bouton de commande (H).

  • État actuel de l’appareil (I).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?