Konfiguration - Takst (spidsbelastning/ikke-spidsbelastning)
- Når du har læst oplysningerne om tarifregistrering. På skærmbilledet Tarif trykkes på Elektricitet.
- Tryk på
(A), og vælg Tidspunkt for brug (spidsbelastning/ikke-spidsbelastning).
VIGTIG: Kontraktgrænse er allerede indstillet under parring af hoved-PowerTagen som Elnet. Se Parring af hovedenheden. Fortsæt til trin 3, hvis du vil ændre kontraktgrænsen. - Tryk
(B) at fastsætte kontraktgrænsen.
- Vælg din kontraktgrænse (kVA/A/kW) i rullemenuen,
og tryk derefter på
og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur.
Der åbner et notifikationsvindue om, at kontraktgrænsen bruges af algoritmen antiudløsningsstyringen. Hvis den er indstillet forkert, fungerer den måske ikke som forventet og kan resultere i, at strømmen går.
VIGTIG: Antiudløsning er kun tilgængelig, hvis du har installeret Vandvarmer/EV-udtag/Schneider Charge/EVlink home Smart i dit hjem.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Tryk Fortsæt, hvis du vil fortsætte.
- Vælg din kontraktgrænse (kVA/A/kW) i rullemenuen,
og tryk derefter på
- Tryk
(C) og vælg en type faste gebyrer (henviser til tilbagevendende gebyr) -Årligt, Månedligt, Ugentligt, Dagligt.
- Angiv en fast gebyrværdi i feltet Omkostninger
(€), og tryk Indstil.BEMÆRK: De Faste gebyrer anvendes til at dække forsyningsvirksomhedens grundlæggende omkostninger, uafhængigt af hvor meget energi der bruges. Disse gebyrer er elomkostninger, der ikke ændrer sig, uanset hvor meget elektricitet du bruger. Dette beløb er fastsat i dine elregninger.
- Tryk
(D), angiv den maksimale forbrugstakst i feltet Takst - €/kWh, og tryk på Opdatér.
- Tryk på Tilføj en takst.
- Indtast navnet på taksten i tekstfeltet (E).
- Indtast en målværdi i feltet Takst - €/kWh (F), og tryk på Tilføj (G).
- Tryk på Tilføj en tidsplan (H) for at indstille tidsrammen.
- Indtast et tidsperiodenavn i feltet NAVN. F.eks. weekend-tarif.
- Vælg de ugedage i feltet DAGE, som planen skal gælde for.
- Tryk på
for at indstille Starttidspunkt og Sluttidspunkt.
- Tryk på
, og vælg en TAKSTTYPE.
VIGTIG: Det er nødvendigt at indstille ikke-spidsbelastningsperioder for hver dag pr. tidsplan (I) ellers kan du ikke gemme dine tarifoplysninger. - Tryk på Tilføj, og tryk derefter på Gem.