Tarif einstellen
Sie können den Tarif basierend auf Ihrem Vertragstyp festlegen:
-
Pauschaltarif: Der Pauschaltarif ist ein fester Tarif für den gesamten Zeitraum der Stromversorgung. Konfigurieren - Pauschaltarif.
Wert Haupt-/Nebenzeiten: Der Spitzenwert ist ein Tarif, der für einen bestimmten Zeitraum eingestellt wird, in dem der Stromverbrauch am höchsten ist. Der Nebenwert ist der Zeitraum, in dem der Leistungsbedarf am niedrigsten ist. Es handelt sich hierbei um den Betrag, den Sie für jede über den festgelegten Zeitraum hinweg verbrauchte Stromeinheit bezahlen. Siehe Konfigurieren - Spitzenwert.
-
Kein Vertrag: Der Stromtarif ist nicht festgelegt. In der App werden keine Informationen zur Rechnung angezeigt.
HINWEIS: Standardmäßig ist die Option Kein Vertrag eingestellt. -
Einspeisungstarif:
WICHTIG: Der Einspeisungstarif wird nur angezeigt, wenn Sie den PowerTag für Solar oder Solar und Batterie zur Einspeisung von Strom in das Netz festgelegt haben.Der Strom, der aus Solar oder Solar und Batterie erzeugt wird und nicht verbraucht wird, wird an das Stromnetz exportiert. Sie haben Anspruch auf eine Zahlung für den exportierten Strom. Diese Zahlung wird als Einspeisungstarif bezeichnet. Siehe Konfigurieren - Einspeisungstarif.HINWEIS: Sie können die Tarifdaten basierend auf Ihrer lokalen Währung anzeigen.
Sobald PowerTag in Betrieb genommen und das Vertragslimit festgelegt wurde, wird der Benutzer darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Die Tarifeingabe wird auf der Startseite angezeigt.
-
Tippen Sie auf Fortsetzen.
-
Lesen Sie das Funktions-Update und wischen Sie, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren.
-
Tippen Sie auf
, um das Overlay-Fenster zu schließen.
HINWEIS: Wenn Sie Ihren Tarif nicht konfiguriert haben, wird nach 2 Wochen eine Push-Benachrichtigung und nach 6 Wochen die letzte Erinnerung gesendet.