Configuración de tarifa (pico/valle)
- Después de leer la información sobre la integración de tarifa. En la pantalla Tarifa, pulse Electricidad.
- Pulse
(A) y seleccione Tiempo de uso (horas punta/horas valle).
IMPORTANTE: Potencia contratada ya está configurada al emparejar el PowerTag principal como Red. Consulte Emparejamiento del dispositivo principal. Si desea cambiar la potencia contratada, vaya al paso 3. - Pulse
(B) para fijar la potencia contratada.
- Seleccione su potencia contratada (kVA/A/kW) en el menú
desplegable y, a continuación, pulse
e introduzca un valor según su país usando el teclado de marcado.
Se mostrará una ventana de notificación para indicar que el algoritmo de gestión de cargas utiliza la potencia contratada. Si se configura incorrectamente, es posible que no funcione como se esperaba y podría provocar el corte de suministro.
IMPORTANTE: La gestión de cargas solo es aplicable si ha instalado un calentador de agua, un enchufe EV, un cargador de Schneider o EVlink Home Smart en su hogar.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Pulse Continuar si desea continuar.
- Seleccione su potencia contratada (kVA/A/kW) en el menú
desplegable y, a continuación, pulse
- Pulse
(C) y seleccione un tipo de gastos fijos (se refiere a la tarifa recurrente) -Anualmente, Mensualmente, Semanalmente, Diariamente.
- Introduzca un valor de gastos fijos en el campo Coste (€) y pulse Aceptar.NOTA: Los Gastos fijos se aplican para recuperar el coste básico del servicio eléctrico, independientemente de cuánta energía se utilice. Estos cargos son costos de electricidad que no cambian sin importar la cantidad de electricidad que use. Esta cantidad está fijada en sus facturas de electricidad.
- Pulse
(D), ingrese la tarifa pico de consumo en el campo Tarifa - €/kWh y pulse Actualizar.
- Pulse Añadir una tarifa.
- Introduzca el nombre de la tarifa en el campo de texto (E).
- Introduzca un valor objetivo en el campo Tarifa - €/kWh (F) y pulse Añadir (G).
- Pulse Añadir una programación (H) para establecer el período de tiempo.
- Introduzca un nombre de programación en el campo NOMBRE. Por ejemplo, tarifa de fin de semana.
- Seleccione los días de la semana en el campo DÍAS para aplicar la programación.
- Pulse
para ajustar la hora de inicio y la hora de finalización.
- Pulse
y seleccione un TIPO DE TARIFA.
IMPORTANTE: Es necesario establecer las horas valle para cada día por horario (I); de lo contrario, no podrá guardar los detalles de la tarifa. - Pulse Añadir y pulse Guardar.