DUG_PowerTag-E_WH-10

Over het apparaat

PowerTag E (hierna PowerTag genoemd) is een compacte, robuuste en eenvoudig te installeren draadloze communicatie-energiesensor van klasse 1. Het wordt gebruikt in combinatie met de Wiser Hub om informatie te verzamelen van elk uitgerust circuit om te meten hoeveel energie er in het circuit wordt verbruikt. Het is speciaal ontworpen voor het beheer van het energieverbruik en de stroombeschikbaarheidstoepassingen voor nieuwe of bestaande residentiële installaties. Het monitort en meet energie en vermogen in real time, en biedt ook een volledig overzicht van de vermogensoverdracht tussen stroombronnen en lasten.

Kenmerken van PowerTag:

  • Gemakkelijk te monteren met boven- of onderpositie rechtstreeks op de vermogensschakelaar.

  • Meet energieverbruik en -productie (stroom).

  • Verzendt realtime meldingen en alarmen naar de Wiser Home-app ingeval van afwijkingen van het elektrische systeem.

Voordelen van PowerTag:

  • Kleinste voetafdruk en snelste installatie.

  • Energieklasse 1 volgens IEC61577-12: Nauwkeurige meting +/- 1%.

  • Compact en kostenefficiënt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?