DUG_PowerTag-E_WH-10

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen zijn van toepassing op Grid, Zonne-energie, Zonne-energie / Batterij (combo) om de richting van de energiestroom opnieuw te configureren.
Het volgende is een voorbeeld van de configuratie van de geavanceerde instellingen voor het netwerk in een van de volgende scenario's:
  • Er werd een nieuw on-grid zonne-energiesysteem geïnstalleerd.

  • Het on-grid zonne-energiesysteem werd verwijderd.

  • Als de richting van de energiestroom niet correct is met het bestaande on-grid zonne-energiesysteem.

  • Als u uw Grid limiet hebt gewijzigd (energiecontract) .

  1. Tik in het Start-scherm op > Apparaten > Energie > Netwerk > Geavanceerde instellingen.
  2. Tik op OK wanneer het waarschuwingsvenster wordt weergegeven voor bevestiging.
  3. Volg een van deze stappen op basis van de vereiste:
    • Als u een nieuw on-grid zonne-energiesysteem hebt geïnstalleerd. Raadpleeg Apparaat koppelen met een on-grid zonne-energiesysteem.
    • Als het zonne-energiesysteem werd verwijderd, tikt u op (A) en selecteert u Nee.
      OPMERKING: Als u uw PowerTag hebt geconfigureerd als Zonnepanelen of Zonne-energie / Batterij (combo), dan wordt veld (A) Hebt u zonnepanelen? uitgeschakeld. Raadpleeg Apparaat koppelen met EOS.
    • Als uw zonne-energiesysteem alleen het net voedt, dan tikt u op (B) en selecteert u Ja, ik verkoop alles.
    • Om uw stroomcontract te updaten, selecteert u uw grid limiet (kVA/A/kW) (C) uit het keuzemenu, u tikt vervolgens op en u voert een waarde in met behulp van het toetsenbord in overeenstemming met uw land.
    • Schakel de wisselknop Omgekeerde richting (D) in of uit als de richting van de energiestroom niet correct is volgens het bestaande on-grid zonne-energiesysteem. Raadpleeg Apparaat koppelen met een on-grid zonne-energiesysteem.
    SUGGESTIE: Tijdens de nacht moet de richting van de energiestroom van Net naar Huis zijn. Als de richting van de energiestroom onjuist is, schakel dan de wisselknop voor Omgekeerde richting (D) dienovereenkomstig in of uit.

    Volg dezelfde procedure om de Geavanceerde instellingen voor EOS -Zonne-energie, Zonne-energie/Batterij (combo) te configureren.

    1. Tik in het Start-scherm op > Apparaten > Energie > Zonne-energie > Geavanceerde instellingen.

    2. Schakel de wisselknop voor Omgekeerde richting (D) in of uit als de richting van de energiestroom niet correct is volgens het bestaande EOS. Raadpleeg Het apparaat koppelen met een energieopslagsysteem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?