DUG_PowerTag-E_WH-10

Een automatisering aanmaken

Het volgende is een voorbeeld van het maken van een automatisering die een melding stuurt wanneer het net meer dan 0,5 kW importeert.
  1. In het Start-scherm, tikt u op ).
  2. Tik op Automatisering > om een automatisering te creëren.
  3. Tik op en kies een pictogram dat uw automatisering het best weergeeft.
  4. Voer een naam in voor de automatisering (A) en selecteer een van de volgende voorwaarden om aan te voldoen (B).
    • Alle voorwaarden: Aan alle voorwaarden moet worden voldaan om een automatisering te activeren
    • Elke voorwaarde: Aan één van de voorwaarden moet worden voldaan om een automatisering te activeren.
  5. Tik op Voorwaarden toevoegen (C) en selecteer een van de volgende opties (D):
    • Wijziging van de apparaatstatus (Selecteer het apparaat)
    • Afwezigheidsmodus (in- of uitschakelen)
    • Veranderingen energieprijzen (Om de energieprijslimiet te definiëren)
      OPMERKING: Deze voorwaarde is alleen beschikbaar als uw tarief is ingesteld op Piek/Dal of Dynamisch. Zie Tarief instellen
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 10 voorwaarden worden toegevoegd.
  6. Selecteer een apparaat dat de voorwaarde zal instellen. Selecteer in dit voorbeeld Netwerk.
  7. Tik op meer dan (E) en geef in veld (F) een vermogenswaarde op.
  8. Tik op Stel in (G).
    OPMERKING: Om een toegevoegde voorwaarde te verwijderen, veeg naar links en tik op .

  9. Om een actie toe te voegen, tik op Dan > Een actie toevoegen en selecteer een van de volgende opties (H):
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 10 acties worden toegevoegd.
    • Een apparaat bedienen: Selecteer een apparaat dat u wilt activeren.
    • Melding verzenden: Zet de melding voor de automatisering aan.
    • Activeer een moment: Selecteer het moment dat u wilt activeren.
    • Wachten: Met deze optie kunt u een vertraging toevoegen aan een automatiseringsreeks. U kunt de wachttijd instellen in stappen van 1 uur en 1 minuut, tot een maximum van 24 uur. Deze functie is handig om acties in een automatisering te vertragen.
  10. Tik op Waarschuw mij (I) en tik vervolgens op Opslaan.
  11. De opgeslagen automatisering verschijnt op de pagina Automatisering. Tik op de wisselknop (J) om de automatisering in of uit te schakelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?