DUG_PowerTag-E_WH-10

Geschiedenis

Op de pagina Geschiedenis kunt u ervoor kiezen om de gegevens te filteren op Energiebronnen of Lastverbruik en een tijdsbestek naar keuze selecteren. De app slaat uw filtervoorkeuren automatisch op en past ze automatisch toe in toekomstige sessies.

Geschiedenis van netwerkimport:
  1. Tik in de onderste navigatiebalk op > Geschiedenis.

  2. Selecteer een gewenst tijdsbestek (A) op de pagina Geschiedenis:

    • Uren

    • Dagen

    • Maanden

    • Jaren



Geschiedenis van netwerkimport en -export:
BELANGRIJK: Alleen van toepassing op net met een bestaand on-grid zonne-energiesysteem.
  1. Selecteer een gewenst tijdsbestek (A) op de pagina Geschiedenis:

    OPMERKING: De import uit het net wordt in het blauw weergegeven en de verkochte overtollige energie van de zonne-energieproductie wordt in het groen weergegeven.


Geschiedenis van lastverbruik
BELANGRIJK: U kunt het stroomverbruik van afzonderlijke lasten alleen bekijken als u hiervoor een extra PowerTag hebt geïnstalleerd.
  1. Op de paginaGeschiedenis, tikt u op en selecteert u Lastverbruik.

  2. Tik op (A) en selecteer een gewenst tijdsbestek.

Geschiedenis zonne-energie en batterij
BELANGRIJK: U kunt de geschiedenis van zonne-energie en batterij alleen bekijken als u hiervoor een extra PowerTag hebt geïnstalleerd.
  1. Selecteer een gewenst tijdsbestek (A) op de pagina Geschiedenis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?