DUG_PowerTag-E_WH-10

Apparaat identificeren

Met de Wiser Home-app kunt u het apparaat identificeren.
  1. In het Start-scherm tikt u op .
  2. Tik op Apparaten, selecteer de gewenste PowerTag uit de lijst en tik vervolgens op Identificeren (A).
    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert gedurende 30 seconden groen.
  3. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.