DUG_PowerTag-E_WH-10

Gepersonaliseerde energie-inzichten inschakelen

Via de Wiser Home-app kunt u gepersonaliseerde energie-inzichten inschakelen om de energie-uitsplitsing te controleren, vergelijkbare huizen met elkaar te vergelijken en tips voor energiebesparing te bekijken.
BELANGRIJK: Om de gepersonaliseerde energie-inzichten in te schakelen, moet u één PowerTag configureren als netwerk (hoofdinkomer).
OPMERKING:
  • U krijgt een melding dat deze functie beschikbaar is, nadat de PowerTag in gebruik is genomen.

  • U kunt deze functie inschakelen en uw huisprofiel creëren.

  • U moet minimaal 1 maand gegevens over laadverbruik hebben om uw energie-uitsplitsing te kunnen bekijken. Er wordt een pushmelding naar de gebruiker gestuurd wanneer er gegevens beschikbaar zijn.

Om gepersonaliseerde energie-inzichten in te schakelen:

  1. Op de Startpagina, tik op Energie-dashboard > Inzichten, tik dan op het grafische opstartscherm (A).
    OPMERKING: Sluit het grafische opstartscherm niet per ongeluk af, want het duurt 2 weken en een laatste herinnering na 6 weken, voordat het opnieuw verschijnt.
  2. Lees de zelfstudie-informatie en tik twee keer op Volgende, tik vervolgens op ontgrendelenenergie-inzichten ontgrendelen.
  3. Lees de privacyverklaring en tik op Activeren op elke pagina.
    OPMERKING: Toestemming aanvaarden is optioneel.
  4. Zodra de functie gepersonaliseerde energie-inzichten met succes is ingeschakeld, ontvangt u een melding in de app en wordt u meteen gevraagd om een huisprofiel te creëren. Raadpleeg Huisprofiel creëren.
    OPMERKING: U kunt ook navigeren via de melding in de app die u ontvangt, nadat u de functie gepersonaliseerde energie-inzichten hebt ingeschakeld door te tikken op .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?