DUG_PowerTag-E_WH-10

Aktivera personliga energiinsikter

Med Wiser Home-appen kan du aktivera personliga energiinsikter för att övervaka energinedbrytningen och jämföra med liknande bostäder samt se tips för att spara energi.
VIKTIG: För att aktivera personliga energiinsikter måste du konfigurera en PowerTag som nät (inkommande matning).
OBS:
  • Du kommer att informeras om att den här funktionen är tillgänglig efter att PowerTag har tagits i drift.

  • Du kan aktivera den här funktionen och skapa din hemprofil.

  • Du bör ha minst 1 månads lastförbrukningsdata för att visa din energinedbrytning. Ett pushmeddelande skickas till användaren när data är tillgängliga.

Så här aktiverar du personliga energiinsikter:

  1. Gå till skärmen Hem, tryck på Energi > Översikt och sedan på startskärmen (A).
    OBS: Stäng inte startskärmen av misstag eftersom det tar två veckor och en sista påminnelse efter sex veckor innan den dyker upp igen.
  2. Läs instruktionerna och tryck på Nästa två gånger och tryck sedan på Lås upp energiinsikter.
  3. Läs sekretessmeddelandet och tryck på Aktivera på varje sida.
    OBS: Det är frivilligt att godkänna datahanteringen.
  4. När personliga energiinsikter har aktiverats får du ett meddelande i appen och sedan uppmanas du att skapa en hemprofil. Se Skapa hemprofil.
    OBS: Du kan också navigera med meddelanden i appen som tas emot när du har aktiverat personliga energiinsikter genom att trycka på .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?