Showing 1,011 - 1,020 of 1,449 results

Page 102 of 145
  • Changer l’orientation des capteurs de température extérieure

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’orientation des capteurs de température extérieure : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de température extérieure. Appuyez sur pour voir les capteurs de température extérieure disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de température extérieure sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Changer l’orientation des capteurs de température extérieure

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’orientation des capteurs de température extérieure : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de température extérieure. Appuyez sur pour voir les capteurs de température extérieure disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de température extérieure sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Ovalis - Interrupteur à relais 10A connecté Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    ?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, appuyez sur Quand >Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées de temps. – Heure précise de la journée - L’automatisme se
  • About the device

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    water-based heating. Thermostat features Measure & control the room temperature. Dot-matrix displays. Boost mode for ease and comfort. Child lock. Valve protection. Measure energy consumption. Smart schedule and control through Wiser app. Operating elements Dot-matrix display Wireless connectivity
  • Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    //desligar os dispositivos conforme necessário. Consulte o Away Mode para obterinformações detalhadas de acordo com o seu país. 1. No ecrã Inicial, toque em > Modo ausente > AVAC .2. Selecione o modo que pretende ativar/desativar no modo ausente. 3. Toque em .NOTA: Toque em Reiniciar para restaurar o modo
  • Changing the shutter orientation and location

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Changing the shutter orientation and location

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Changer l’orientation et l’emplacement des volets

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Volets. Mettez à jour l’orientation des volets et appuyez sur Enregistrer. Si un volet recouvre une porte, appuyez sur Oui, j’ai des volets sur une porte pour définir son emplacement. Si aucun volet ne recouvre une porte, appuyez sur Non. Sélectionnez les volets couvrant les portes dans la liste (A) et appuyez sur Terminer.
  • Changing the shutter orientation and location

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Configuring the device

    Odace - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    . B Location: Tap to assign the Dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). Refer to Setting the device location for more details on how to set the location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle
Page 102 of 145