durch den Kopplungsprozess konfiguriert. Der Thermostat regelt die Raumtemperatur mit Hilfe der FBH.Der Thermostat kann auch als Temperaturfühler und Temperatursollwertgeber für andere Heizgeräte wie z. B. 16A-Relais oder ELKO - Smart Heizkörperthermostat verwendet werden. Schneider Electric 35 rue
00 Réglage du mode de variation Réglage du mode de variation L'application Wiser Home vous permet de gérer les modes et les paramètres du variateur. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500
) combines the advantages of smart dimmerfunctionality with ordinary mechanical push-button switches. It transforms aconventional switch into a connected device which can be controlled by a pushbutton or through the Wiser app. It can switch and dim the ohmic or capacitiveloads and it is also compatible with
mains powered motorized valves or circulatingpumps for water-based heating. Thermostat features• Measure & control the room temperature.• Dot-matrix displays.• Boost mode for ease and comfort.• Child lock.• Valve protection.• Measure energy consumption.• Smart schedule and control through Wiser app
nimi ja valitse Kodinkoneet kohteesta TYYPPI -valikkoon.4. Valitse Smart-pistorasia kohteesta KOSKEE valikko ja napauta Luo. Seuraavassa näytössä näkyy oletuksena viikon tapahtuma, jota voi muokata. 5. Napauta jos haluat lisätä tapahtuman, kuten TILA (päällä/pois) jaAJANKOHTA (auringonnousu
dispositivo.NOTA: Se pueden añadir un máximo de 8 dispositivos. Dispositivos compatibles: • Micromódulo de potencia (calentador de agua)• Enchufe de EV• Enchufe inalámbrico• Enchufes conectados• EVlink Home Smart• Schneider Charge Requisito previo: • Configure uno de sus dispositivos PowerTag como
températureextérieure. • Assurez-vous que le capteur de mouvement extérieur est orienté vers le solet non vers le soleil. Pour configurer le mode Confort saisonnier : 1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Modes intelligents > ModeConfort Saisonnier. Des détails sur le mode Confort saisonnier sont
Monier 92500 Rueil Malmaison França + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Aplicação eSetup Aplicação eSetup A aplicação eSetup for Electricians é a aplicação dedicada a eletricistas, que permite configurar dispositivos Smart Home e Smart panel. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison França + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com
Charge ger husägare ett enkelt och smart sätt att ladda sina elfordon. Wiser Home-appen gör det enkelt att övervaka och styra laddningsupplevelsen på distans och schemalägga laddningssessioner med förnybar energi från solpaneler. Detta bidrar till att optimera energiförbrukningen, undvika