Showing 121 - 130 of 1,100 results

Page 13 of 110
  • eSetup App

    Wiser Home – System User Guide (France)

    eSetup App eSetup App eSetup App eSetup for Electricians App is the dedicated app for Electricians to configure Smart Home and Smart panel devices. No need for PC or complex tools to configure smart systems – everything can be done via smartphone, thanks to eSetup for Electricians App With eSetup
  • Skapa ett schema

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Skapa ett schema Skapa ett schema Skapa ett schema Scheman kan styra laddningsprocessen för EVlink Home Smart. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst. KontrollPå fliken Kontroll trycker du på Alla > EVlink Home Smart. Tryck på
  • Über das Gerät

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Über das Gerät Über das Gerät Über das Gerät Der Wiser Smart Plug (im Folgenden als Plug bezeichnet) wird als Steckdosenadapter verwendet, um verschiedene Elektrogeräte wie Stehlampen, Radios oder Kaffeemaschinen manuell oder über die Wiser-App zu steuern. Der Plug kann auch den Energieverbrauch
  • Gerät umbenennen

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät umbenennen Gerät umbenennen Gerät umbenennen Mit der Wiser Home App können Sie den Plug umbenennen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Gerätename (A), um den Plug umzubenennen.
  • Exportar el historial de cargos

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Exportar el historial de cargos Exportar el historial de cargos Exportar el historial de cargos Con la aplicación Wiser Home, puede monitorear el coste y el consumo de energía de EVlink Home Smart accediendo al historial En la pestaña Control, pulse Todos > EVlink Home Smart. En la página del
  • Connexion / déconnexion du chargeur

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Connexion / déconnexion du chargeur Connexion / déconnexion du chargeur Connexion / déconnexion du chargeur Connexion Branchez le connecteur du câble de charge sur l'EVlink Home Smart. Branchez le connecteur du câble de charge à l'entrée du véhicule électrique. Le voyant de l’EVlink Home Smart
  • Removing the device

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser home app, you can remove the Plug from the Wiser system. On the Home screen, tap . Tap Devices Smart Plug Delete (A). All the network related data will be deleted.
  • eSetup-käyttöönotto

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    eSetup-käyttöönotto eSetup-käyttöönotto eSetup-käyttöönotto eSetup on räätälöity, erityinen sovellus sähköasentajille, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Jos haluat ottaa EVlink Home Smart -laitteen käyttöön, lataa ja asenna eSetup-sovellus. Tätä sovellusta saavat
  • Installieren des Geräts

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Älykkäät tilat

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

Page 13 of 110