Showing 121 - 130 of 1,622 results

Page 13 of 163
  • Væk-tilstand

    Wiser radiator termostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    -skærmen. Når Væk-tilstanden er aktiv, er det kun rum med indstillingstemperaturer højere end Væk-tilstanden, der påvirkes. Hvis et givet rum f.eks. er indstillet til 5 °C, tvinges det ikke til Væk-temperaturen af Væk-tilstanden. Mens Væk-tilstanden tilsidesætter Boost og rum, der følger og ikke følger
  • Configuración del inversor solar y boost

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Configuración del inversor solar y boost Configuración del inversor solar y boost Configuración del inversor solar y boost Puede configurar el sistema de inversor solar y boost conforme al uso energético en su hogar. Sin Wiser Hub: (sin control de exportación*) Con Wiser Hub PV sin Boost
  • Indstilling af rumtemperaturen med app'en

    Wiser radiator termostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    temperatur (indstillingspunkt), og at opvarmningen er tændt. Når boost-tiden er indstillet, øger systemet automatisk indstillingspunkttemperaturen med 2 °C i den indstillede boost-tid. Når boost-perioden slutter, vender temperaturen tilbage til det sidste indstillingspunkt. Ved at flytte
  • Wiser Radiator Thermostat

    in Automation such as Boost All, Cancel all overrides and Away mode. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot
  • Abwesenheitsmodus

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    auf 5 °C eingestellt ist, wird er im Abwesenheitsmodus nicht auf die Abwesenheitstemperatur forciert. Während der Abwesenheitsmodus Boost und Räume übersteuert, die einen Zeitplan verwenden oder nicht, ist es dennoch möglich, die Solltemperatur manuell zu ändern und die Heizung in individuellen Räume
  • Indstilling af rumtemperaturen ved hjælp af appen

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    skyderen på enhedens kontrolskærm til at justere rumtemperaturen. Når boost-tiden er indstillet, stiger setpunktstemperaturen automatisk med 2° C i den indstillede boost-tid. Når boost-tiden er slut, vender setpunktstemperaturen tilbage til den aktuelle planlagte begivenhed eller til den tidligere
  • Creating an Automation

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    : Select a device to enable automation. Away Mode: Enable/Disable away mode to trigger an action. Away mode can also be used as a trigger to turn off the lights, dimmer or closing the shutter etc. For more information about Away Mode , refer to the System User Guide. Tap Device status change > . Set
  • Climate control

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    system is in cooling mode in a non-cooling room: The Radiator Thermostat shall not perform a Boost and shall display the same status as in Device Lock mode. The Room thermostat shall wake up using any of the 3 keys (+, -, O), but subsequent button presses will not change the set point. Domestic
  • Abwesenheitsmodus

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    auf 5 °C eingestellt ist, wird er im Abwesenheitsmodus nicht auf die Abwesenheitstemperatur forciert. Während der Abwesenheitsmodus Boost und Räume übersteuert, die einen Zeitplan verwenden oder nicht, ist es dennoch möglich, die Solltemperatur manuell zu ändern und die Heizung in individuellen Räume
  • Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner Wiser Home Device user guide

    (Stand-by mode). – Boost mode : Boost Mode will apply a boost of +2 °C for one hour toevery room in the system. For more information on different modes, referto Boost Mode. – Auto mode :(This mode is available only for Aidoo) Enablesautomatic switching between cooling and heating and can turn off
Page 13 of 163