Showing 141 - 150 of 1,100 results

Page 15 of 110
  • Creación de una programación

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una programación Creación de una programación Creación de una programación Los horarios pueden controlar el proceso de carga de EVlink Home Smart. Una vez ajustada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las
  • Gerät entfernen

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät entfernen Gerät entfernen Gerät entfernen Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus dem Wiser-System entfernen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Löschen (A). Alle netzbezogenen Daten werden gelöscht.
  • Eksport af opladningshistorik

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Eksport af opladningshistorik Eksport af opladningshistorik Eksport af opladningshistorik Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du overvåge omkostningerne og strømforbruget for EVlink Home Smart ved at få adgang til historikken På fanen Styring skal du trykke på Alle > EVlink Home Smart. På enhedens
  • Gerät umbenennen

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät umbenennen Gerät umbenennen Gerät umbenennen Mit der Wiser Home App können Sie den Plug umbenennen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Gerätename (A), um den Plug umzubenennen.
  • Renaming the device

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    Renaming the device Renaming the device Renaming the device Using the Wiser Home app, you can rename the Plug. On the Home screen, tap . Tap Devices Smart Plug Device Name (A) to rename the Plug.
  • Modos inteligentes

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

  • Omkopplingsfunktion

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • eSetup Commissioning

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    eSetup Commissioning eSetup Commissioning eSetup Commissioning eSetup is a customized, dedicated app for electricians, to make commissioning as simple and easy as possible. To commission EVlink Home Smart, please download and install eSetup app. This app should only be used by authorized
  • Anti-Tripping Management

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    executed. Maximum of 8 devices can be added. Supported devices: Power Micromodule (Water Heater) EV Socket Smart Plug Connected Sockets EVlink Home Smart Schneider Charge Pre-requisite: Configure one of your PowerTag as Grid. Refer to Pairing main PowerTag. Set the Contract limit. A default contract
  • Manueller Schaltvorgang

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

Page 15 of 110