Showing 1,441 - 1,450 of 1,622 results

Page 145 of 163
  • Amazon Alexa

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    setpoint change if that change is to occur in under an hour. After that it goes back to its original setting, and you must tell Alexa to do it again. If a Device is following a Schedule, any setting changed by Alexa will last until the next event in the Schedule. If the Device is running in manual mode
  • Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED

    www.se.com Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Mode Absence Mode Absence Schneider Electric 35 rue Joseph Monier
  • Wiser micromodule de puissance Guide de l’utilisateur de l’appareil

    , l’appareil est en mode de programmation manuelle. • Wiser Home IA : Cette fonctionnalité planifie automatiquement vos chargeslorsque le coût est le moins élevé. Reportez-vous à Wiser Home IA. • Plage Horaire personnalisée : Vous pouvez créer votre propre programmepour activer ou désactiver votre
  • Om dokumentet

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    enheden med trådløse kontakter og Wiser Hub, opsætter tidsplaner, skaber automatiseringer og øjeblikke og kalibrerer lukkerbevægelser. Brugerne kan tilpasse enhedens indstillinger, omdøbe og flytte enheder og styre lukkeren manuelt eller via en app. Guiden dækker også Seasonal Comfort Mode, som justerer
  • eSetup Commissioning- France

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    information provided by the TIC. The EVlink Home Smart is configured in Mode 1. You can enable or disable the communication between the EVlink Home Smart and the TIC device. Tap Continue in the Supervision page. Once all the device settings are configured, tap Handover to customer and share the PIN with
  • Technical data

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    Technical data Technical data Technical data Schneider Charge General characteristics Range Schneider Charge Product name Schneider Charge Product Type AC charging station Pole description 3 P + N / 1 P + N Mounting mode Wall-mounted Rated supply voltage 400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 3–ph 230 V AC
  • About the Document

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    how to pair the device with the Wiser Hub, set up dimming mode, LED behavior, and power-on brightness, and operate it manually or via the Wiser Home app. Assign actions or moments to push buttons, create schedules and automations, and control the device through voice assistants like Google Home and
  • Capteur de mouvement Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    demouvement. – Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peutégalement déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermerles volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guidede l’utilisateur du système correspondant. Si Quand Les conditions sont remplies Toutes
  • SysM/SysD - Connected Single Socket Outlet 16 A

    10 seconds to reset the device tothe factory default mode. NOTE: All configuration data, user data and network data are deleted. 3 x < 0,5 s + 1x > 10 s 12 Device user guide_00 SysM/SysD - Connected Single Socket Outlet 16 A Using the device Switching operation manually You can turn On/Off the
  • Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-07 19 Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 6. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie
Page 145 of 163