Showing 2,371 - 2,380 of 9,859 results

Page 238 of 986
  • Sletning af et scenarie

    LK FUGA Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem. Gå til Scenarier, find det scenarie, du vil slette, og tryk på . Tryk på Slet (A) på skærmen Redigering af scenarier, og tryk derefter på OK (B).
  • Downloading hub firmware into the app

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    a professional installer. The Hub firmware download is available only for the Wiser Hub 2 nd Generation. As a professional installer: Tap Hub Firmware (A). Tap Check for updates (B). If there is a new version of firmware, it will be downloaded into the app. If a firmware is saved in the app, you
  • Downloading hub firmware into the app

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    a professional installer. The Hub firmware download is available only for the Wiser Hub 2 nd Generation. As a professional installer: Tap Hub Firmware (A). Tap Check for updates (B). If there is a new version of firmware, it will be downloaded into the app. If a firmware is saved in the app, you
  • Eliminación de un momento

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Eliminación de un momento

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Odace - Thermostat connecté filaire2A

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Tilføjelse af et rum

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Tilføjelse af et rum Tilføjelse af et rum Tilføjelse af et rum Du kan tilføje et nyt rum ved tilordningen af en enhed eller fra listen over rum: Tryk på ikonet (A). Indtast et navn i tekstfeltet (B). Tryk på Send (C)
  • Manövrering av en strömställare

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Ajuste de una programación horaria

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciona a una hora determinada. En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Programación horaria y pulse para crear un calendario. Introduzca el nombre de la programación horaria (A). En el menú TIPO, seleccione Luces (B). En el menú SE APLICA A, seleccione Interruptor de movimiento (C) de entre los
  • Desligar um dispositivo secundário

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    antes de desligar um sensor de fumo Secundário. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição Desligado/Auto. Mantenha pressionado o botão de teste/silêncio e, simultaneamente, rode o interruptor de alimentação para a posição de ligado. O LED de modo de espera liga-se durante 3
Page 238 of 986