Showing 2,461 - 2,470 of 9,859 results

Page 247 of 986
  • Sletning af et scenarie

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

    Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem. Gå til Scenarier, find det scenarie, du vil slette, og tryk på . Tryk på Slet (A) på skærmen Redigering af scenarier, og tryk derefter på OK (B).
  • Quick Home Connect

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect is a wireless connectivity solution for Zigbee devices without the need for a Hub or smartphone application. Quick Home Connect is your starting point for wireless home automation. It performs functions like switching
  • Quick Home Connect

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect is a wireless connectivity solution for Zigbee devices without the need for a Hub or smartphone application. Quick Home Connect is your starting point for wireless home automation. It performs functions like switching
  • Configuração - tarifa feed-in

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Configuração - tarifa feed-in Configuração - tarifa feed-in Configuração - tarifa feed-in A tarifa feed-in será mostrada apenas aos utilizadores com sistema solar ligado à rede que abastece a rede de eletricidade. Será notificado para introduzir a tarifa feed-in na página Informações. Para definir
  • Acerca do documento

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser, atribuir canais a divisões, configurar sensores de chão e ativar a entrada de arrefecimento. Os utilizadores podem ajustar as definições de temperatura, criar momentos e automatizações, e efetuar um aquecimento de emergência. O guia inclui passos para mudar o nome
  • Pantalla de inicio

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Pantalla de inicio Pantalla de inicio Pantalla de inicio La pantalla de inicio proporciona acceso rápido a sus dispositivos favoritos, le permite activar momentos sin esfuerzo y ofrece consejos personalizados para ayudarle a maximizar el ahorro de energía. Pantalla de inicio: A Ajuste Pulse para
  • Acerca do documento

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    fios, controlá-lo manualmente ou através da aplicação, e monitorizar o consumo de energia. Os utilizadores podem definir programações, momentos e automatizações, e gerir as definições do dispositivo, incluindo a personalização de nomes, localização e ícones. O guia também abrange a Gestão
  • Acerca do documento

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Objectivo do documento Este documento fornece orientações sobre a instalação, emparelhamento, configuração e utilização do micromódulo de potência Wiser com a aplicação Wiser Home. Explica como configurar tipos de dispositivos, mudar o
  • Editar uma automatização

    Controlador temperatura 16A Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações: Alterar o ícone . Mudar o nome da
  • Cambio del nombre del dispositivo

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de la toma de corriente. Cambio de nombre de la toma de corriente: En la página principal, toque . Toque Dispositivos Enchufe conectado Nombre del dispositivo (A) para cambiar el nombre de la toma de corriente.
Page 247 of 986