Showing 2,631 - 2,640 of 9,859 results

Page 264 of 986
  • Sobre o documento

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Sobre o documento Sobre o documento Sobre o documento Objectivo do documento Este documento fornece orientações abrangentes sobre a instalação, configuração e operação do LED Botão variador de luz LED conectável Odace Connected. Explica as funcionalidades do dispositivo, como o controlo manual e
  • Sobre o documento

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Sobre o documento Sobre o documento Sobre o documento Objectivo do documento Este documento fornece orientações abrangentes sobre a instalação, configuração e operação do LED Dimmer Rotativo Universal Odace Connected. Explica as funcionalidades do dispositivo, como o controlo manual e baseado em
  • Sobre o documento

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Sobre o documento Sobre o documento Sobre o documento Objectivo do documento Este documento fornece orientações sobre a instalação, colocação em funcionamento e utilização do carregador para veículos eléctricos EVlink Home Smart com a aplicação Wiser Home. Explica como configurar definições de rede
  • Bedienung eines Dimmers

    Wiser Multiwire LED-Dimmaktor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Bedienung eines Dimmers Bedienung eines Dimmers Bedienung eines Dimmers Sie können den Dimmer mit dem gekoppelten Funktaster ein-/ausschalten oder die Helligkeit anpassen. Drücken Sie kurz (< 0,5 s) oben oder unten auf den Funktaster, um die angeschlossene Last (A) ein- oder auszuschalten. Drücken Sie lang (> 0,5 s) oben oder unten auf den Funktaster, um die Helligkeit der angeschlossenen Last (B) zu erhöhen oder zu verringern.
  • Ta bort ett scenario

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ta bort ett scenario Ta bort ett scenario Ta bort ett scenario Med Wiser Home-appen kan du ta bort det befintliga scenariot. Så här tar du bort ett scenario: På startskärmen trycker du på . Gå till Scenarion, hitta det scenario du vill ta bort och tryck på . Tryck på Ta bort (A). Läs bekräftelsemeddelandet och tryck sedan på OK (B).
  • Tilanteen muokkaaminen

    Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360 – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    nyt tehdä seuraavat muutokset: Vaihda kuvake. Nimeä tilanne uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin toimenpidettä. Voit poistaa toimenpiteen liu'uttamalla toimenpidettä vasemmalle ja valitsemalla (A) poistaaksesi sen. Napauta Lisää toimenpiteitä (B) lisätäksesi uusia ehtoja. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.
  • Sletning af et scenarie

    ARGUS bevægelsessensor udendørs 360 – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du slette det eksisterende scenarie. Sådan slettes et scenarie: Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Scenarier, vælg det scenarie, du vil slette, og tryk på . Tryk på Slet (A). Læs bekræftelsen, og tryk på OK (B).
  • Edición de una programación horaria

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    acciones: Cambiar el nombre de la programación (A). En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados. Cuando se editan los cambios anteriores, la programación horaria se guarda automáticamente. En el menú EVENTOS (C), puede
  • Modification d’un programme

    Odace - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    programme (A). Dans le menu Suivi par (B), vous pouvez choisir parmi les appareils répertoriés ou désélectionner ceux qui sont déjà sélectionnés. Lorsque les modifications ci-dessus sont effectuées, le programme est automatiquement sauvegardé. Dans le menu ÉVÈNEMENTS (C), vous pouvez effectuer les actions
  • Redefinir o dispositivo

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir o dispositivo Redefinir o dispositivo Redefinir o dispositivo Pode repor a tomada nas predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, aquando da substituição do Hub. Pressione rapidamente o botão 3 vezes e mantenha pressionado durante 10 segundos
Page 264 of 986