Showing 2,921 - 2,930 of 9,859 results

Page 293 of 986
  • Redigering af et scenarie

    LK One Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigering af et scenarie

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Betjening af en solafskærmningsstyring

    LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Tryk for at åbne solafskærmningsstyringen (A) Tryk for at lukke solafskærmningsstyringen (B) Tryk kortvarigt på venstre eller højre på batteritrykket (< 0,5 seks.) for at stoppe solafskærmningsstyringen i bevægelse (C). Tryk kortvarigt på venstre eller højre på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at justere lamelpositionen (D).
  • Redigering af et scenarie

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigering af et scenarie

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigering af et scenarie

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Configuring UFH actuator

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    temperature.The thermostat can also be used as a temperature sensor and a temperature set point selector for other heating devices like 16A Relay or ELKO - Smart Radiator Thermostat. Refer, pairing the device. Refer, . Assign a room to the thermostat once it has been paired and then tap Next to configure
  • Gestão Anti-disparo

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Gestão Anti-disparo Gestão Anti-disparo Gestão Anti-disparo A Gestão Anti-Disparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de Água, Tomada VE) ou ao reduzir a potência da carga. O sistema de Gestão do Consumo de Energia (PCM) é um algoritmo avançado concebido para
  • Identificar o dispositivo

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Pode identificar um interruptor sem fios entre os outros dispositivos disponíveis na divisão. Para identificar o interruptor sem fios: Retire o botão basculante. Prima ligeiramente o botão de pressão (A) 3 vezes numa
  • Edición de una programación horaria

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    acciones: Cambiar el nombre de la programación (A). En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados. Cuando se editan los cambios anteriores, la programación horaria se guarda automáticamente. En el menú EVENTOS (C), puede
Page 293 of 986